Aperçu de l'extraction
Extrayez les modifications du référentiel distant pour consulter les conflits entre le projet local et le projet distant.
L’aperçu montre les valeurs modifiées et les objets retirés. Conservez la modification dans le projet local ou dans le projet distant. Voici un exemple de la fenêtre 
Aperçu de l'extraction
:
Élément | Description |
---|---|
![]() | Lignes de conflits ou de modifications en surbrillance. |
![]() | Sélectionnez Prendre tout en local pour accepter toutes les modifications effectuées localement. Sélectionnez Prendre tout à distance pour accepter toutes les modifications effectuées dans le référentiel distant. |
![]() | Filtrez les modifications dans l’aperçu en affichant Tout le contenu du projet, uniquement les Mises à jour du projet ou uniquement les Conflits dans le projet. |
![]() | Sélectionnez |
![]() | Sélectionnez un conflit à gauche d’une ligne pour accepter la modification effectuée localement. ![]() Historique local |
![]() | Sélectionnez un conflit à droite d’une ligne pour accepter la modification effectuée à distance. ![]() Historique distant |
![]() | Une icône sur une ligne indique les éléments suivants :
|
modification
aperçu
conflit
Fournir une réponse