Créer un projet local
Créez un projet local avec contrôle de version pour créer le projet local et un référentiel local sur votre ordinateur. Le référentiel local vous permet de valider les modifications apportées à votre projet et de fournir un contrôle de version pour afficher et restaurer les versions précédentes de votre projet.
- Si un projetFactoryTalk Optixest ouvert, sélectionnez, puisProjetFermer le projet.
- SélectionnezFermerou, si des modifications sont en attente d’enregistrement, sélectionnezEnregistrer et fermer.
- Sur la page de démarrage, sélectionnezNouveau.
- Sélectionnez le type de projet.
- DansNom, saisissez le nom du projet.CONSEIL: Pour utiliser le contrôle de version, les noms de projet et de référentiel FactoryTalk Optix doivent correspondre. Les noms des projet et des référentiels doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
- DansEmplacement, entrez le chemin d’accès au projet.
- SélectionnezUtiliser le contrôle de version.CONSEIL: Lorsque le contrôle de version est activé pour un projet local et que vous souhaitez sauvegarder le projet dans un référentiel distant, transférez les modifications locales pour associer le projet local à un référentiel distant.
- SélectionnezCréer.
Le contrôle de version est ajouté au nouveau projet.
projet local
Fournir une réponse