Configurer le contrôle de version
Le contrôle de version est requis pour gérer les versions des projets que vous créez. Par défaut, chaque projet utilise le contrôle de version.
Si vous utilisez déjà le contrôle de version sur votre ordinateur, il est automatiquement configuré dans
FactoryTalk Optix Studio
. Si vous n’utilisez pas encore le contrôle de version sur votre ordinateur, configurez-le dans FactoryTalk Optix Studio
.- Dans la barre de titre, sélectionnez.Options FactoryTalk Optix Studio
- SélectionnezContrôle de version.CONSEIL: Pour utiliser le contrôle de version, les noms de projet et de référentiel FactoryTalk Optix doivent correspondre. Les noms des projets et des référentiels doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
- SousConfiguration utilisateur du contrôle de version, dansNom d’utilisateur, saisissez votre nom d’utilisateur.CONSEIL: LeNom d’utilisateurest le nom qui s’affiche en regard des validations lorsque vous ouvrezVoir l’historiquepour un projet. Voir l’historique identifie également vos validations par un avatar qui utilise la première lettre de votre nom.
- DansE-mail utilisateur, saisissez votre adresse e-mail.
- SélectionnezEnregistrer.
contrôle de version
Fournir une réponse