Renommer un utilisateur
Renommez un utilisateur pour modifier son nom dans le projet et dans les groupes. Vous pouvez renommer un utilisateur à la fois.
Renommez un utilisateur à partir du tableau de bord ou de la
Vue de projet
.- Procédez de l’une des manières suivantes :
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez, puis sélectionnezOuvrir la page de tableau de bordGérer les utilisateurs et les groupes.
- DansVue de projet, sélectionnezSécuritéetUtilisateurs.
- SousUtilisateurs, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’utilisateur à renommer.
- SélectionnezRenommeret saisissez le nouveau nom.NOTE: Pour renommer un utilisateur à partir de laVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’utilisateur, sélectionnezRenommer, puis saisissez le nouveau nom.
L’utilisateur est renommé sur le tableau de bord et dans la
Vue de projet
.renommer
Fournir une réponse