Ajouter un groupe
Les groupes déterminent l’organisation d’un système. Par exemple, un système peut comporter des groupes de remplissage et d’emballage.
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnez, puis sélectionnezOuvrir la page de tableau de bordGérer les utilisateurs et les groupes.
- Sur la page du tableau de bord, sousGroupes, sélectionnezAjouter.
- DansAjouter un groupe, sousNom, entrez le nom du groupe.
- (facultatif) Si des utilisateurs ont été créés, sousAttribuer un utilisateur à des groupes, sélectionnez les utilisateurs à attribuer au groupe.
- (facultatif) Si des rôles ont été créés, sousAttribuer des rôles à un groupe, sélectionnez les rôles à attribuer au groupe.
- SélectionnezAjouter.CONSEIL: Pour créer un groupe dans laVue de projet, sousSécurité, cliquez avec le bouton droit surGroupespour ajouter un groupe, ou sélectionnez un groupe pour ajouter un sous-groupe, puis sélectionnez .
Le nouveau groupe s’affiche sur la page du tableau de bord et dans la
Vue de projet
.groupe
Fournir une réponse