Configurer les paramètres régionaux lors de l'exécution
Dans les projets multilingues dans lesquels les paramètres régionaux de l'utilisateur ne sont pas configurés, vous pouvez demander à l'utilisateur de sélectionner les paramètres régionaux de session via des objets graphiques lors de l'exécution.
Utilisez un objet personnalisé contenant un NetLogic pour afficher une liste des paramètres régionaux. Les paramètres régionaux sélectionnés dans l’objet
Session
modifient les paramètres régionaux du projet.- Sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- SélectionnezWidgets.
- SousComposants, faites glisserÉditeur d'utilisateurdans le dossierInterface utilisateurdansVue de projet.
- DansBibliothèques, sélectionnezFermer.
- DansVue de projet, développez le dossierÉditeurD’utilisateur#et faites glisserLocaleComboBox (type)dans le dossierInterface utilisateur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierÉditeurD’utilisateur#et sélectionnezSupprimer.
- DansSupprimer l'éditeur d'utilisateur#, sélectionnezSupprimer.
- DansVue de projet, sélectionnez le dossierInterface utilisateur.
- Dans la barre d'outilsVue de projet, sélectionnezpuisSession d’interface utilisateur.
- (facultatif) LorsqueSessionD’interfaceUtilisateur# (type)est sélectionné dans le dossierInterface utilisateur, dansPropriétés, dansParamètre régional, saisissez le paramètre régional de démarrage souhaité.
- DansVue de projet, sélectionnez le moteur de présentation.
- DansPropriétés, dansSession, sélectionnez leSessionD’interfaceUtilisateur (type)créé à l’étape 9.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le conteneur cible ou la page souhaitée, sélectionnezNouveauet accédez àLocaleComboBox (type)pour créer une instance.
- Dans lesPropriétésde la nouvelle instance, sousÉvénements, dansSélection modifiée, sélectionnezAjouter une nouvelle méthode.
- Sélectionnez, puis sélectionnezDéfinir la valeur de variable.
- DansVariableToModify, choisissezSélectionner un nœud, puis sélectionnez .
- Dans la propriétéValeur, sélectionnez l’instanceLocaleComboBox#que vous modifiez, puis choisissezValeurSélectionnée.
exécution
Fournir une réponse