Configurer les paramètres régionaux de session et de substitution
Définissez les paramètres régionaux de session pour déterminer la langue du texte, du format ou des données ainsi que celle du système de mesure des valeurs. Les paramètres régionaux de session pendant l'exécution sont basés sur les paramètres régionaux de l'utilisateur ou l'objet
Interface utilisateur de session
.S'il n'y a pas de paramètres régionaux pour l'utilisateur ou l'objet
Interface utilisateur de session
, le projet utilise les premiers paramètres régionaux dans la propriété Paramètres régionaux
. Configurez les paramètres régionaux de substitution lorsque les paramètres régionaux de session définis par l'utilisateur ne sont pas configurés lors de l'exécution ou que la traduction n'est pas disponible pour les paramètres régionaux de session.- DansVue de projet, sélectionnez le nœud du projet.
- DansPropriétés, développezLocalisation, puis dansParamètres régionaux, saisissez un ou plusieurs paramètres régionaux séparés par des virgules. Par exemple, it-IT, Fr-FR, en-US.CONSEIL:FactoryTalk Optix Studioajoute une colonne dans le tableauÉditeur de traductionde l'objetDictionnaireDeLocalisationpour chaque nouveau paramètre régional.
- DansParamètres régionaux de substitution de traduction, saisissez des paramètres régionaux supplémentaires séparés par des virgules, tels que it-IT, Fr-FR et en-US.
CONSEIL:
Lors de l’exécution,
FactoryTalk Optix
utilise le premier paramètre régional dans la propriété Paramètres régionaux
définie pour le projet ou le paramètre régional défini pour l’utilisateur actuel. Si la liste des paramètres régionaux contient un paramètre régional non pris en charge ou si le DictionnaireDeLocalisation
est manquant pour une traduction, le projet utilise le premier paramètre régional de substitution.paramètre régional de session
substitution
paramètre régional de substitution
Fournir une réponse