Configurer le délai d’expiration d’inactivité d’une session
Vous pouvez utiliser
IdleTimeoutEvent
pour la session d’interface utilisateur afin que le délai d’expiration d’inactivité s’applique à la totalité de la session et au moteur de présentation.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierInterface utilisateuret sélectionnez .SessionD’interfaceUtilisateur# (type)s’affiche dansVue de projet.
- LorsqueSessionD’interfaceUtilisateur# (type)est sélectionné, dansPropriétés, dansDurée du délai d’expiration d’inactivité, entrez la durée du délai d’expiration.
- DansDélai d’expiration d’inactivité actif, sélectionnezVrai.
- SousÉvénementsaprèsIdleTimeoutEvent, sélectionnezAjouter une nouvelle méthode, développezCommandeset accédez à la commande qui sera exécutée lorsque l’événement de délai d’expiration est déclenché.
délai d’expiration de session
Fournir une réponse