Configurer le délai d’expiration d’inactivité d’une page
Si vous souhaitez qu’un délai d’expiration ne s’applique qu’à une page ou à un panneau spécifique, vous pouvez utiliser un NetLogic pour configurer un délai d’expiration d’inactivité. Les délais d’expiration d’inactivité configurés à l’aide d’un NetLogic ne s’appliquent pas à la totalité du projet.
- Sélectionnez.Bibliothèques de modèles
- DansBibliothèques de modèles, sélectionnezScripts.
- SousComposants, faites glisserDélai d'expiration d'inactivitédirectement dans la fenêtre de démarrage, par exempleMainWindow (type), dansVue de projet.
- DansBibliothèques, sélectionnezFermer.
- LorsqueIdleTimeoutLogicest sélectionné, dansPropriétés, dansEnabled, sélectionnezVraipour activer le NetLogic. L’activation deIdleTimeoutLogicactive le délai d’expiration par défaut.
- DansDuration, saisissez la durée avant le délai d'expiration.
- DansVue de projet, développezIdleTimoutLogic, puis sélectionnezOnTimeout.
- DansPropriétésaprèsOnTimeout, sélectionnez.
- Dans le navigateur, développezCommandes, développez le type de commande, puis sélectionnez la commande qui sera exécutée lorsque l’événement de délai d’expiration sera déclenché.
- ChoisissezSélectionner.
délai d’expiration de la page
Fournir une réponse