Configurer un économiseur d'écran ou une déconnexion automatique

Configurez un économiseur d’écran ou une déconnexion automatique afin que la vue de connexion affiche un élément de connexion masqué initialement, tel qu’un rectangle, après la période d’inactivité.
  1. Dans le projet contenant l’objet rectangle à afficher comme économiseur d’écran, sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
    CONSEIL: Pour afficher ou masquer l’économiseur d’écran avec rectangle de connexion, basculez la propriété
    Visibilité
    lors de l’exécution et de la conception.
  2. Sélectionnez
    Scripts
    .
  3. Sous
    Composants
    , faites glisser
    Délai d’expiration d’inactivité
    directement dans
    MainWindow (type)
    ou la page dans
    Vue de projet
    où vous souhaitez afficher l’économiseur d’écran.
  4. Dans
    Bibliothèques
    , sélectionnez
    Fermer
    .
  5. Lorsque
    IdleTimeoutLogic
    est sélectionné dans
    Vue de projet
    , dans
    Propriétés
    , dans
    Enabled,
    sélectionnez
    Vrai
    .
  6. Dans
    Duration
    , définissez le délai d’expiration d’inactivité.
  7. Dans
    Vue de projet
    , développez la logique
    IdleTimeoutLogic
    importée.
  8. Sélectionnez
    OnTimeout
    .
  9. Dans
    Propriétés
    , après
    OnTimeout
    , sélectionnez
    Edit
    , puis sélectionnez
    Commandes
    Commandes de variable
    Inverser
    .
    Cette commande déclenche la valeur
    Enabled
    à la fin du délai d’expiration.
  10. Dans les arguments de la méthode
    OnTimeout
    , après
    VariableToModify
    , choisissez
    Sélectionner un nœud
    .
  11. Sélectionnez la propriété
    Visibilité
    de l'objet
    Rectangle
    .
    CONSEIL: Vous pouvez créer une vue de connexion pour qu'elle s'affiche après une déconnexion automatique. Un exemple de vue de connexion peut inclure un objet rectangle masqué initialement qui s'ajuste à la taille de la fenêtre principale et dont la propriété
    Visibilité
    est définie sur
    Faux
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal