Créer un rapport
Créez un rapport en ajoutant un objet rapport dans
Vue de projet
.- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surRapports, puis sélectionnez .Rapportss’affiche dans#Vue de projet.
- Pour renommer le rapport, dansVue de projet, survolez le rapport, sélectionnezet saisissez un nouveau nom.
- Pour modifier le format de toutes les pages du rapport, modifiez les valeurs dansPropriétés.
- DansVue de projet, développez le rapport.
- Dans laVue de projet, sous le rapport, sélectionnezEn-têteet modifiez les valeurs dansPropriétéspour modifier l’apparence de l’en-tête.
- Ajoutez des sections de panneau au rapport :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surSectionset sélectionnez .
- SélectionnezSectionPanneauet modifiez les valeurs dans#Propriétéspour modifier l’aspect de la section Panneau.
- Ajoutez une section de grille de données :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surSectionset sélectionnez .
- SélectionnezSectionDeLaGrilleDeDonnéeset, dans#Propriétés, sélectionnez les données à afficher et modifiez l’aspect par défaut.
- Pour ajouter une colonne, en regard deColonnes, sélectionnez, puisColonne de texteouColonne d’image.
- Pour configurer une colonne, sous la colonnePropriétés, définissez le titre et modifiez l’aspect par défaut.
- Pour retirer une colonne, sélectionnezen regard de celle-ci.Supprimer
CONSEIL: Pour vous assurer que le rapport est généré comme prévu, assurez-vous que chaque section de grille de données dispose de données à afficher. - Pour ajouter un saut de page, dansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surSectionset sélectionnez .
- SélectionnezPied de pageet modifiez les valeurs dansPropriétéspour modifier l’aspect du pied de page.CONSEIL: Pour concevoir l’interface utilisateur de l’en-tête, de la section de panneau, de la section de grille de données ou du pied de page, développez le rapport dansVue de projet, puis double-cliquez sur l’objet pour modifier ce dernier dans l’éditeur de l’objet.
rapport
Fournir une réponse