Réutiliser des objets de l’éditeur de recettes par défaut

Vous pouvez utiliser les objets du widget de l'éditeur de recettes par défaut comme blocs de construction d'une solution de gestion des recettes personnalisée.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Recettes
    et sélectionnez
    Nouveau
    ÉditeurDeRecettes
    .
  2. Sélectionnez l’objet
    ÉditeurDeRecettes
    , puis
    Verrouiller
    .
    Les objets graphiques associés à l'objet
    ÉditeurDeRecettes
    s'affichent alors.
  3. Développez une interface de gestion des recettes personnalisées.
    Pour plus d’informations, consultez Personnalisation de l'éditeur de recettes.
  4. Retirez le widget
    ÉditeurDeRecettes
    par défaut que vous avez créé dans 1.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal