Dupliquer un schéma de recette
Dupliquez un schéma de recette existant pour baser le nouveau schéma sur l’ancien schéma.
- Dans la barre d’outils, sélectionnez.Ouvrir la page de tableau de bord
- Dans le volet central, sélectionnezConfigurer une recette.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le schéma de recette disponible et sélectionnezDupliquer.
Si nécessaire, modifiez le schéma de recette dupliqué. Consultez la rubrique Modifier un schéma de recette.
dupliquer
Fournir une réponse