Enregistrer un projet

Enregistrez votre projet pour enregistrer votre progression. Vous pouvez stocker des projets localement, dans un référentiel de contrôle de version, sur un lecteur réseau ou un lecteur amovible.
  • Enregistrez le projet de l’une des trois façons suivantes :
  • Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Enregistrer
    .
    Le projet est enregistré à l'emplacement où vous l’avez ouvert.
  • Dans la barre d’outils, sélectionnez la flèche vers le bas après
    Enregistrer
    , sélectionnez
    Enregistrer sous
    , puis dans
    Enregistrer le projet sous
    , remplissez les éléments suivants :
    1. Nom
      . Entrez le nouveau nom du projet.
    2. Emplacement
      . Entrez le chemin vers lequel enregistrer le projet. Sélectionnez et recherchez un dossier pour le sélectionner.
    3. (Facultatif)
      Utiliser le contrôle de version
      . Sélectionnez cette option pour suivre les modifications apportées au projet et stocker le projet dans un référentiel Git.
      CONSEIL: Pour utiliser le contrôle de version, les noms de projet et de référentiel FactoryTalk Optix doivent correspondre. Les noms des projets et des référentiels doivent contenir uniquement des caractères alphanumériques, des chiffres, des points, des tirets et des traits de soulignement.
    4. (Facultatif)
      Chiffrer les secrets
      . Sélectionnez cette option pour chiffrer les données sensibles contenues dans les projets.
  • Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Enregistrer
    Enregistrer et valider
    .
    Le projet est enregistré et une validation est effectuée sur le référentiel de contrôle de version local.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal