Créer une variable analogique
Créez une variable analogique dans
Vue de projet
. Les variables analogiques incluent les unités de mesure et les plages.- DansVue de projet, sélectionnez le dossier ou l’objet qui contiendra la variable.
- Dans la barre d’outilsVue de projet, sélectionnezAjouteret sélectionnezVariable analogique.
- (facultatif) Pour modifier le type de données de variable, dansPropriétés, en regard du nom de la variable, sélectionnez le type de données existant, puis sélectionnez un autre type de données.CONSEIL:Si vous ne voyez pas l’option requise, sélectionnezAfficher tout. Commencez la saisie pour sélectionner l’élément à rechercher.Pour définir un tableau, sélectionnezTableau, puis saisissez les dimensions du tableau. Entrez0pour créer un tableau sans contrainte.
- DansPropriétés, sélectionnezet entrez une valeur pour la variable ou créez un lien dynamique.Si vous modifiez une valeur de variable de tableau, l’Éditeur de tableau s’affiche. Pour plus d’informations, consultez Éditeur de tableau.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- (facultatif) Pour définir l’unité de mesure, en regard de la valeur de la variable, sélectionnez l’unité de mesure existante, puis sélectionnez une autre unité de mesure.CONSEIL: L’unité de mesure par défaut pour les valeurs des variables analogiques est<Aucun>, ce qui signifie aucune unité de mesure.
- SousEURange, remplissez les valeurs suivantes :
- Limite basse. Limite basse de valeur de la variable
- Limite haute. Limite haute de valeur de la variable.
- Contraindre. Définissez cette valeur surVraipour contraindre les limites basse et haute de la variable.
- (facultatif) DansPropriétés, sélectionnez,Nom d’affichage, puis saisissez le nom d’affichage.
- (facultatif) DansPropriétés, sélectionnez,Description, puis saisissez la description.
analogique
variable analogique
Fournir une réponse