Créer une variable
Créez une variable dans
Vue de projet
.- DansVue de projet, sélectionnez le dossier ou l’objet qui contiendra la variable.
- Dans la barre d’outilsVue de projet, sélectionnezAjouteret sélectionnezVariable.
- (facultatif) Pour modifier le type de données de variable, dansPropriétés, en regard du nom de la variable, sélectionnez le type de données existant, puis sélectionnez un autre type de données.CONSEIL:Si vous ne voyez pas l’option requise, sélectionnezAfficher tout. Commencez la saisie pour sélectionner l’élément à rechercher.Pour définir un tableau, sélectionnezTableau, puis saisissez les dimensions du tableau. Entrez0pour créer un tableau sans contrainte.
- DansPropriétés, sélectionnezet entrez une valeur pour la variable ou créez un lien dynamique.Si vous modifiez une valeur de variable de tableau, l’Éditeur de tableau s’affiche. Pour plus d’informations, consultez Éditeur de tableau.Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- (facultatif) DansPropriétés, sélectionnez,Nom d’affichage, puis saisissez le nom d’affichage.
- (facultatif) DansPropriétés, sélectionnez,Description, puis saisissez la description.
- (Facultatif) Définir l'unité de mesure d'une variable.
- (Facultatif) Ajouter une plage à une variable.
variable
Fournir une réponse