Créer un objet
Créez un objet pour ajouter un nœud au projet.
- DansVue de projet, sélectionnez le dossier dans lequel créer l’objet, puis sélectionnezdans la barre d’outilsVue de projet.CONSEIL: Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur un dossier dansVue de projetet utiliser le menu contextuelNouveaupour créer des objets.Le menu contextuel affiche les objets que le dossier peut contenir en fonction de sa catégorie.
- Sélectionnez l’objet à ajouter au projet.
- (facultatif) DansPropriétés, sélectionnez,Nom d’affichage, puis saisissez le nom d’affichage.
- (facultatif) DansPropriétés, sélectionnez,Description, puis saisissez la description.
Le nouvel objet s'affiche dans
Vue de projet
. L’info-bulle interactive affiche le nom d’affichage et la description.
objet
Fournir une réponse