ID de nœuds de projet
Lorsque vous enregistrez un projet, les ID des nœuds de projet qui ne sont pas exposés via OPC UA peuvent changer pour optimiser les performances. Si le serveur OPC UA expose des nœuds, les ID de ces nœuds deviennent fixes. Ils ne changent pas lorsque vous enregistrez le projet.
NOTE:
Reportez-vous à la section Dictionnaire de termes pour en savoir plus sur la définition de nodeID.
ID de nœuds personnalisés
Vous pouvez définir des ID de nœuds fixes personnalisés en modifiant le fichier .
ProjectName
\Nodes\Model\Model.yaml
IMPORTANT:
Rockwell Automation
recommande que seuls les utilisateurs avancés modifient le fichier Model.yaml
, car cette action peut corrompre le projet. Assurez-vous de faire une sauvegarde de votre projet avant d’apporter des modifications au fichier Model.yaml
. Reportez-vous aux sections Dupliquer un projet, Sauvegarde de projet et Restaurer un projet.L’exemple suivant de fichier
Model.yaml
présente des ID personnalisés définis pour quatre variables :Name: Model Id: g=fb6543bf8c558b11ea2f5be225a426c0 Type: FolderType Children: - Name: Variable1Id: g=d457b2dd5183a536fd7e00ed1de83292Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with GUID" - Name: Variable2Id: "s='Custom Variable 2'"Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String spaced ID" - Name: Variable3Id: s=CustomVariable3Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with String ID" - Name: Variable4Id: i=12345Type: BaseDataVariableType DataType: String Value: "Variable with Integer ID" - Name: Variable5Id: 's="some"."name"'Type: BaseDataVariableType DataType: Int32 Value: 2
Fournir une réponse