Stocker la date et l’heure de lecture des variables
Stockez la date et l’heure de lecture des variables dans une colonne de table dédiée dans la base de données.
Conditions préalables
- Pour stocker la date et l’heure de lecture des variables
- DansVue de projet, sélectionnez un objet Enregistreur de données.
- DansPropriétés, définissezEnregistrer l’horodatage de chaque variablesurVrai.
- (facultatif) Pour enregistrer l’heure locale en plus de la date et de l’heure UTC+0, définissezEnregistrer l’heure localesurVrai.
date et heure
Fournir une réponse