Enregistreur
Un objet d'enregistreur enregistre les données et les stocke dans une base de données.
Les types d'enregistreurs suivants sont disponibles :
- Enregistreur de données. Échantillonne les valeurs d'une ou de plusieurs variables à intervalles réguliers ou à la demande.
- Enregistreur d’événements. Enregistre les propriétés d'un ou de plusieurs types d'événements générés par :
- un nœud spécifique et/ou ses nœuds enfants ;
- n'importe quel nœud du projet.
base de données
Fournir une réponse