Bibliothèques
Les bibliothèques contiennent des définitions d’objets que vous pouvez ajouter à vos projets.
Types de bibliothèque
Type | Description |
---|---|
Bibliothèque de modèles | Bibliothèque d’objets par défaut que vous ne pouvez pas modifier ou retirer. Les bibliothèques de modèles sont fournies pour les éléments suivants :
|
Bibliothèque personnalisée | Bibliothèque créée par un utilisateur et contenant un ensemble d’objets organisés à partir des bibliothèques de modèles ou personnalisés pour des scénarios d’automatisation spécifiques. |
CONSEIL:
Pour trouver rapidement un modèle, sélectionnez n’importe quel élément sous
Composants
et commencez à saisir un nom.Référentiels de la bibliothèque
Vous pouvez stocker des bibliothèques localement ou dans un référentiel Git distant. Les bibliothèques sont disponibles dans tous les projets
FactoryTalk Optix
.Les bibliothèques sont enregistrées dans le dossier .
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\LibrariesMises à jour de la bibliothèque
Les bibliothèques et les objets de bibliothèque sont liés à la version du logiciel
FactoryTalk Optix
avec laquelle ils ont été initialement configurés. Lorsque vous installez une version mise à jour, FactoryTalk Optix
met à jour les bibliothèques de modèles intégrées pour les rendre compatibles avec le nouveau logiciel.Si votre projet contient des bibliothèques personnalisées utilisant des composants qui ont été modifiés dans la version mise à jour de
FactoryTalk Optix
, vous devez mettre à jour ces bibliothèques personnalisées manuellement.bibliothèque
Fournir une réponse