Configurer une disposition horizontale

Pour configurer une disposition horizontale, ajoutez un objet Disposition horizontale, ajoutez des objets enfants et ajustez les propriétés.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud qui contiendra l’objet Disposition horizontale et sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Disposition horizontale
    .
  2. Ajoutez ou déplacez des objets graphiques enfants sous la disposition horizontale.
    Pour plus d’informations sur le déplacement d’objets graphiques, consultez la rubrique Déplacer un nœud.
    Par exemple, ajoutez des boutons sous la disposition horizontale pour créer une ligne de boutons. Consultez la rubrique Bouton.
    Les objets enfants sont distribués un par un dans une ligne.
  3. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , définissez l’affichage des objets graphiques enfants :
    • Alignement du contenu
       :
      • Aligné à gauche
        . Ancrez les objets enfants à gauche de la disposition horizontale.
      • Aligné au centre
        . Ancrez les objets enfants au centre de la disposition horizontale.
      • Aligné à droite
        . Ancrez les objets enfants à droite de la disposition horizontale.
    • Saut de ligne
      . Disposez les objets enfants sur plusieurs lignes s’ils sont plus grands que la largeur de la disposition horizontale.
      Retour à la ligne défini sur Vrai
      Retour à la ligne défini sur Faux
    • Espace horizontal
      . Espace horizontal entre les objets enfants de la disposition horizontale.
    • Espace vertical
      . Espace vertical entre les lignes des objets enfants avec retour à la ligne de la disposition horizontale.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal