Configurer une boîte de spin

Ajoutez un objet Boîte de spin et modifiez ses propriétés.
  1. Dans
    Vue de projet
    , dans
    Interface utilisateur
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un conteneur qui doit contenir la boîte de spin et sélectionnez
    Nouveau
    Contrôles de base
    Boîte de spin
    .
  2. (Facultatif) Dans
    Propriétés
    , réglez les paramètres de la boîte de spin :
    • Valeur
      . Valeur de départ. Il peut s’agir d’une valeur numérique ou d’un lien dynamique vers une variable avec une valeur numérique.
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
    • Valeur minimale
      . Valeur minimale que vous pouvez définir pour la boîte de spin.
      CONSEIL: Si la valeur se situe en dehors de la plage
      Valeur minimale
      et
      Valeur maximale
      , la bordure de la boîte de spin devient rouge pendant un bref instant, puis la valeur est rétablie.
    • Valeur maximale
      . Valeur maximale que vous pouvez définir pour la boîte de spin.
    • Incrément
      . Valeur qui sert à augmenter ou diminuer la valeur lorsque vous utilisez les boutons pour l’incrémenter.
    • Format d’entrée
      . Format de la valeur affichée.
    • Modifiable
      . Permet de saisir la valeur de la boîte de spin avec les touches du clavier.
      CONSEIL: Même si la propriété
      Modifiable
      est définie sur
      Faux
      , vous pouvez toujours utiliser les boutons de la boîte de spin pour augmenter ou diminuer sa valeur.
    • Afficher les boutons
      . Affiche les boutons permettant d’augmenter ou de diminuer la valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal