Propriétés étendues

Utilisez les propriétés étendues pour ajouter des informations supplémentaires aux balises et aux types de données.
Les propriétés étendues permettent de réduire le nombre de balises à créer. Si une balise individuelle est configurée avec des propriétés étendues, utilisez-les pour afficher le nom, la description, les unités d’ingénierie, les limites et les valeurs d’état de la balise.
Les propriétés étendues comprennent :
Nom
Nom de la balise ou du type de données, limité à 40 caractères.
Description
Description de la balise ou du type de données, limitée à 128 caractères.
Unités d’ingénierie
Unités de mesure (degrés Celsius, livres et livres par pouce carré, par exemple) associées à une balise, à une structure de balise ou à un membre de tableau. L’unité d’ingénierie est limitée à 80 caractères.
Minimum
Valeur minimale (basse) d’une balise, d’une structure de balise ou d’un membre de tableau. Utilisez Minimum avec la propriété Maximum pour créer une limite haute et une limite basse pour une balise DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT ou USINT. La valeur de la propriété Minimum doit être inférieure ou égale à la valeur de la propriété Maximum.
Maximum
Valeur maximale (haute) d’une balise, d’une structure de balise ou d’un membre de tableau. Utilisez Maximum avec la propriété Minimum pour créer une limite haute et une limite basse pour une balise DINT, INT, LINT, SINT, REAL, LREAL, UDINT, UINT, ULINT ou USINT. La valeur de la propriété Maximum doit être supérieure ou égale à la valeur de la propriété Minimum.
État 0
Identificateur d’état 0 associé à la balise, à la structure de la balise ou au membre du tableau. Utilisez l’État 0 avec la propriété État 1 pour décrire deux états d’une balise BOOL. Par exemple, État0 est Démarrer et État1 est Arrêter pour un état de statut. L’identificateur est limité à 80 caractères.
État 1
Identificateur d’état 1 associé à la balise, à la structure de la balise ou au membre du tableau. Utilisez l’État 1 avec la propriété État 0 pour décrire deux états d’une balise BOOL. L’identificateur est limité à 80 caractères.
Les propriétés étendues disponibles pour une balise sélectionnée dépendent du type de données de la balise. Le dispositif IHM n’affiche pas les propriétés étendues transmises par les balises Logix Designer d’alias.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal