Modifier un lien dynamique

Modifiez un lien dynamique pour modifier la variable source ou résoudre un lien rompu ou non résolu. Insérez un espace réservé tel que {0} pour rendre le lien dynamique. Les liens rompus affichent dans la propriété alors que les liens non résolus affichent . Les liens dynamiques non résolus ne peuvent pas être résolus lors de la conception, mais ils peuvent être valides lors de l’exécution. Par exemple, lors de la définition d’un lien dynamique qui passe par un chargeur de panneau.
Vous pouvez modifier le lien dynamique en le modifiant manuellement, en sélectionnant une nouvelle source ou en faisant glisser une nouvelle source vers le lien dynamique dans
Propriétés
.
  • Pour modifier manuellement le lien dynamique :
    1. Dans
      Propriétés
      , passez le curseur de la souris sur un lien dynamique et sélectionnez
      Edit
      .
    2. Modifiez le chemin, puis appuyez sur
      .
      CONSEIL: Vous pouvez modifier les index d’alias.
  • Pour modifier le lien dynamique en sélectionnant une nouvelle source :
    1. Dans
      Propriétés
      , dans la propriété avec le lien dynamique, sélectionnez le lien dans la propriété ou sélectionnez
      Modifier le lien dynamique
      .
    2. Dans le navigateur de liens dynamiques, sélectionnez un nœud comme source de la propriété de valeur.
    3. (facultatif) Dans
      Attribut
      , sélectionnez l’attribut OPC UA à appliquer au nœud sélectionné. Par exemple, sélectionnez
      BrowseName
      ,
      Valeur
      ou
      DisplayName
      .
    4. (facultatif) Dans
      Format
      , sélectionnez le format à appliquer à la variable sélectionnée.
    5. (facultatif) Dans
      Index de tableau
      , sélectionnez l’index de tableau de la variable sélectionnée. Cette option s'affiche uniquement pour les variables de tableau.
    6. Dans
      Index de bit
      , sélectionnez l’index pour accéder au bit spécifié de la variable sélectionnée.
    7. (facultatif) Pour créer un lien dynamique complexe, sélectionnez
      Avancé
      .
      NOTE: Pour plus d’informations, consultez Créer un lien dynamique complexe.
    8. Choisissez
      Sélectionner
      .
  • Pour modifier le lien dynamique en faisant glisser une nouvelle source, faites glisser la nouvelle source vers le lien dynamique existant dans
    Propriétés
    .
  • Pour restaurer un lien dynamique dont vous avez sélectionné la variable, cliquez avec le bouton droit sur la valeur de propriété, puis sélectionnez
    Restaurer le lien
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal