Configurer la fonction Connectivité directe des variateurs
- Créez ou ouvrez un projet.
- Dans la barre d'outils, sélectionnezet, dans laBibliothèques de modèlesBibliothèque de scripts, sélectionnez le scriptConnectivité directe des variateurs.
- Faites glisser le scriptConnectivité directe des variateursvers le dossierNetLogicdans la structure du projet.Le dossierNetLogicest mis à jour avec les objets suivants :
- NetLogic[Dossier]
- UpdateRateEnum[Type de données]
- DriverTypeEnum[Type de données]
- DirectDriveConnectivity[Dossier]
- DriveConnectionDesignTimeNetLogic[Script NetLogic]
- DriveConnectionRuntimeNetLogic[Script NetLogic]
- Accédez au Product Compatibility and Download Center (PCDC), puis sélectionnezDownload by Product.Consultez la rubrique https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx.
- Dans le champ de recherche, saisissezOptix
- SélectionnezFactoryTalk Optix, puis sélectionnezDownloads.
- Cochez la caseSelect Files.
- Téléchargez et extrayez le packageDirect_Drive_Connectivity_v1.00.00.zipsur le disque local.
- Ouvrezconfig.xmlet modifiez les paramètres requis :
- Indiquez le chemin d’accès à l’emplacement de FactoryTalk Optix Studio.
- Indiquez le chemin d’accès à l’installation de FactoryTalk Optix Studio.
Par exemple :
où :<Settings> <!--Enter proper path to your FT Optix Studio folder (for example: C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio)--> <FTOptixStudioPath>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio</FTOptixStudioPath> <!--Enter proper path to your FT Optix project folder (for example: C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject)--> <FTOptixProjectPath>C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject</FTOptixProjectPath> </Settings>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studioest le chemin d’accès à l’emplacement de FactoryTalk Optix Studio.C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProjectest le chemin d’accès à l’installation de FactoryTalk Optix Studio. - Dans PowerShell, exécutez le fichier de scriptinstall.bat.CONSEIL: Vous devrez peut-être ajuster la stratégie d’exécution PowerShell deWindows®pour activer le script.Le package NuGet est injecté dans votre projet défini dans le fichierconfig.xml.
Fournir une réponse