Créer une base de données Influx

  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Stockages de données
    et sélectionnez
    Base de données InfluxDB
    .
  2. Dans
    Propriétés
    , complétez les éléments suivants :
    • Serveur
      . Adresse IP ou nom d’hôte du serveur de base de données.
    • Port TCP
      . Port TCP du serveur de base de données.
      CONSEIL: La valeur par défaut pour les serveurs InfluxDB est généralement 8086.
    • Organisation
      . L’organisation doit correspondre à celle spécifiée sur le serveur de base de données.
    • Bucket
      . Le bucket doit correspondre à celui spécifié sur le serveur de base de données.
    • Jeton
      . Le jeton doit correspondre à celui spécifié pour récupérer les données du serveur de base de données.
    • Utiliser SSL
      . Pour une connexion de données sécurisée, définissez l'option sur
      Vrai
      .
    • Certificat du serveur
      . Le certificat du serveur doit correspondre à celui spécifié sur le serveur de base de données pour une connexion SSL sécurisée.
    CONSEIL:
    Le magasin de données InfluxDB dispose d’une propriété supplémentaire pour chaque table créée afin d’affecter des balises InfluxDB au jeu de données. Les balises InfluxDB sont utilisées par la base de données Influx pour identifier et étiqueter les points de données en vue d’une analyse plus approfondie. C’est également le moyen d’enregistrer des points de données avec le même horodatage dans le même bucket et la même mesure, et d’éviter la perte de données.
    Par exemple : Si aucune balise n'est définie, lorsque de nombreux événements sont déclenchés en même temps (avec le même horodatage), InfluxDB les écrase et un seul enregistrement est consigné dans la base de données. Pour éviter cela, vous pouvez lier la propriété à une propriété unique d’un événement enregistré (par exemple ). Cela force le serveur InfluxDB à enregistrer tous les points de données avec le même horodatage. Vous pouvez utiliser la propriété pour ajouter une variable en tant qu’étiquette pour les points de données, à des fins de maintenance et d’analyse des données stockées sur le serveur
(facultatif) Configurez la structure de la base de données. Consultez la rubrique Configurer une table de base de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal