Pilote d'automate Micro

Respectez les consignes suivantes lors de l’utilisation du pilote d'automate Micro.

Automates pris en charge

Le pilote d’automate Micro prend en charge les automates
Micro800
et
MicroLogix
 1400.

Importation de balises d'automate

Avec le pilote d’automate Micro, vous pouvez importer des balises des automates
Micro800
en mode en ligne.

Types de données

Le pilote d’automate Micro prend en charge les types de données suivants :
Types de données de base
Type de données
Type de données
FactoryTalk Optix
BOOL
Boolean
SINT
SByte
DINT
Int32
REAL
Float
STRING
String
LREAL
Double
INT
Int16
LINT
Int64
USINT
Byte
BYTE
UINT
UInt16
WORD
UDINT
UInt32
DATE
TIME
DWORD
ULINT
UInt64
LWORD
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal