Importer des nœuds lors de la conception

Importez un NodeSet OPC UA en mode en ligne ou hors ligne. Le mode en ligne nécessite une connexion avec un serveur OPC UA qui publie des nœuds. Le mode hors ligne charge les nœuds à partir d’un fichier XML NodeSet.
CONSEIL: Pour importer rapidement tous les nœuds à partir d’un fichier
XML
NodeSet, consultez Importer des nœuds à partir d’un NodeSet.
Conditions préalables
  1. Pour importer un NodeSet OPC UA
  2. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet client OPC UA et sélectionnez
    Nouveau
    Importateur de balises OPC UA
    .
    ImportateurDeBalisesOPCUA
    apparaît sous l’objet client OPC UA.
  3. Dans
    Vue de projet
    , en regard d’
    OPCUATagImporter
    , sélectionnez
    Editor
    .
  4. Configurez l’importation du NodeSet :
    • Si vous importez le NodeSet en mode en ligne, définissez le bouton bascule sur
      En ligne
      .
      CONSEIL: Le mode en ligne s’appuie sur la valeur
      URL du point de terminaison du serveur
      de l’objet client OPC UA. Sélectionnez
      Actualiser
      pour actualiser les nœuds publiés par le serveur OPC UA.
    • Si vous importez des balises en mode hors ligne :
      1. Définissez le bouton bascule sur
        Hors ligne
        .
      2. Dans
        Chemin du fichier
        , fournissez un chemin d’accès au fichier
        XML
        avec le NodeSet.
  5. Sélectionnez les éléments à importer, puis sélectionnez
    Appliquer
    .
Les nœuds du projet correspondant aux nœuds sélectionnés sont ajoutés au nœud
Objets
sous
ClientOPCUA
#
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.