Configurer des types de panneau

Configurez des types de panneaux afin de distribuer les éléments d’interface sur plusieurs pages de l’application.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Interface utilisateur
    et sélectionnez
    Nouveau
    Dossier
    .
  2. Passez le curseur de la souris sur
    Dossier1
    , sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    Pages
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Pages
    et sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Panneau
    .
    Panneau1 (type)
    s’affiche sous
    Pages
    .
  4. Passez le curseur de la souris sur
    Panneau1 (type)
    , sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    Page
    .
  5. Définissez
    Largeur
    sur
    1060
    et
    Height
    sur
    500
    .
  6. Définissez
    Marge gauche
    et
    Marge droite
    sur
    10
    .
  7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    Pages
    et sélectionnez
    Nouveau
    Pages
    Page
    à quatre reprises.
    Page1 (type)
    ,
    Page2 (type)
    ,
    Page3 (type)
    et
    Page4 (type)
    sont créés. Chaque
    Page# (type)
    hérite ses propriétés de
    Page (type)
    .
    CONSEIL: Créez des interfaces utilisateur cohérentes en héritant des propriétés des types d’objets parents. Par exemple, si vous souhaitez modifier les marges de
    Page1 (type)
    ,
    Page2 (type)
    ,
    Page3 (type)
    et
    Page4 (type)
    , modifiez les propriétés de marge de
    Page (type)
    . La modification se propagera sur chaque
    Page# (type)
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.