Paramètres d’affichage de mesure
Paramètre | Description |
|---|---|
Tension nominale ligne à ligne | Spécifie la tension nominale du système (ligne à ligne). Les valeurs valides sont comprises entre 0,0 et 1 000 000,0. La valeur par défaut est 480. |
Fréquence nominale | Spécifie la fréquence nominale du système. Les valeurs valides sont 50,0 Hz et 60,0 Hz (par défaut). |
Mode de mesure | Configure le moniteur de puissance avec le système électrique externe et la façon dont il est câblé aux bornes d’entrée de tension et de courant du moniteur de puissance. Les valeurs disponibles sont :
|
Taux de mise à jour en temps réel | Spécifie la moyenne utilisée et le taux de mise à jour des résultats de mesure dans les tables de données et les calculs de point de consigne. Les valeurs disponibles sont :
|
Transformateurs de potentiel | Configure les rapports du transformateur de potentiel ou du transformateur de tension (PT ou VT) qui connectent le moniteur de puissance au système électrique. Si aucun PT ou VT n’est utilisé (connexion directe), saisissez les mêmes valeurs pour le primaire et le secondaire. |
V1,V2,V3 primaire | Spécifie la tension nominale primaire du transformateur de tension connecté à V1, V2 et V3 du moniteur de puissance. Les valeurs valides sont comprises entre 0,0 et 1 000 000,0. La valeur par défaut est 480,0. |
V1,V2,V3 secondaire | Spécifie la tension nominale secondaire du transformateur de tension connecté à V1, V2 et V3 du moniteur de puissance. Les valeurs valides sont comprises entre 0,0 et 690,0. La valeur par défaut est 480,0. |
V neutre primaire | Spécifie la tension nominale primaire du transformateur de tension connecté à Vn du moniteur d’alimentation. Les valeurs valides sont comprises entre 0,0 et 1 000 000,0. La valeur par défaut est 480,0. |
V neutre secondaire | Spécifie la tension nominale secondaire du transformateur de tension connecté à Vn du moniteur d’alimentation. Les valeurs valides sont comprises entre 0,0 et 690,0. La valeur par défaut est 480,0. |
I1,I2,I3 primaire | Définit le rapport de transformation des transformateurs de courant (CTs) utilisés pour détecter le courant dans le circuit de puissance mesuré, avec la valeur I1,I2,I3 secondaire .Les valeurs valides sont comprises entre 0,0 et 1 000 000,0. La valeur par défaut est 5,0. |
I1,I2,I3 secondaire | La valeur secondaire du TC ne peut être que de 5. |
I4 primaire | Définit le rapport de transformation du transformateur de courant (CT) utilisé pour détecter le courant dans le circuit de puissance neutre mesuré, avec la valeur I4 secondaire .Les valeurs valides sont comprises entre 0,0 et 1 000 000,0. La valeur par défaut est 5,0. |
I4 secondaire | La valeur secondaire du TC ne peut être que de 5. |
Source | Utilisez cette valeur pour sélectionner la source du signal de fin d’intervalle (EOI) de demande. Les valeurs disponibles sont :
La sémantique est la suivante :
|
Nombre de périodes | Spécifie le nombre de périodes de demande dont il faut calculer la moyenne pour la mesure de la demande. Les valeurs valides sont :
|
Période | Spécifie la période souhaitée pour les calculs de la demande. Les valeurs valides sont :
La sémantique est la suivante :
|
Délai de synchronisation forcée | Lorsqu’elle est configurée pour une source de demande externe, cette valeur définit combien de temps l’unité attend l’entrée de contrôle attendue (par exemple, une impulsion EOI ou une diffusion de demande réseau), avant de commencer une nouvelle période de demande. Si cela se produit, une entrée est consignée dans le Journal d’événements. Les valeurs valides sont comprises entre :
Astuce : La synchronisation de la demande réseau est disponible sur les unités connectées à un réseau Ethernet. |
Mode de diffusion | Configure le mode de diffusion Ethernet de la demande. Les valeurs disponibles sont :
|
Port de diffusion | Spécifie le port à utiliser pour les messages de diffusion de la demande. Les valeurs possibles sont comprises entre 300 (par défaut) et 400. |
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse