Paramètres de l’affichage du journal

Paramètre
Description
Jour de début du journal d’heure d’utilisation
Affiche la valeur actuelle du jour d’enregistrement automatique TOU (Time of Use) dans le moniteur d’alimentation. L’enregistrement actuel du mois est automatiquement stocké ce jour-là, remplaçant un enregistrement plus ancien si le journal est plein. Vous pouvez sélectionner un autre jour d’enregistrement automatique TOU à l’aide de la commande de sélection. Sélectionnez
Appliquer
pour définir dans le moniteur d’alimentation.
Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 31 (par défaut).
Si vous êtes hors ligne, la modification prendra effet lors de la prochaine mise en ligne.
Journal de l’énergie
Utilisez ces contrôles pour afficher et modifier les paramètres liés au fonctionnement de la fonction de journalisation de l’énergie.
Activer le journal de l’énergie
Détermine si le journal de l’énergie est activé. Cochez la case à modifier. Sélectionnez
Appliquer
pour définir dans le moniteur d’alimentation.
Si vous êtes hors ligne, la modification prendra effet lors de la prochaine mise en ligne.
Synchroniser le journal de l’énergie avec la fin de l’intervalle de demande
Indique que l’intervalle du journal de l’énergie est synchronisé avec l’événement de fin de l’intervalle de demande lorsque le bouton radio est sélectionné. Sélectionnez l’autre bouton radio pour utiliser plutôt un intervalle de temps fixe. Sélectionnez
Appliquer
pour définir dans la surveillance de l’alimentation.
Si hors ligne, la modification prendra effet à la prochaine mise en ligne.
Intervalle du journal d’énergie
Indique que l’intervalle du journal d’énergie en minutes s’affiche dans le contrôle de sélection lorsque le bouton radio est sélectionné. Le contrôle de sélection de l’intervalle du journal d’énergie est masqué si l’intervalle du journal d’énergie est synchronisé avec l’intervalle de demande.
Lorsque vous êtes en ligne, utilisez le contrôle de sélection pour modifier l’intervalle du journal d’énergie. Sélectionnez l’autre bouton radio pour synchroniser le journal d’énergie avec l’intervalle de demande. Sélectionnez
Appliquer
pour définir dans la surveillance de l’alimentation.
Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 60. La valeur par défaut est 15.
Si hors ligne, la modification prendra effet à la prochaine mise en ligne.
Mode du journal d’énergie
Affiche le mode actuel du journal d’énergie.
Les valeurs disponibles sont :
  • 0 = Remplir et arrêter
  • 1 = Écraser (par défaut)
Sélectionnez le mode souhaité pour effectuer une modification. Sélectionnez
Appliquer
pour définir dans la surveillance de l’alimentation.
Si hors ligne, la modification prendra effet à la prochaine mise en ligne.
Bouton d’effacement du journal d’énergie
Efface le journal d’énergie de la mémoire de surveillance d’alimentation et démarre un nouveau journal d’énergie lorsqu’il est en ligne.
Ce paramètre est désactivé lorsqu’il est hors ligne.
Bouton d’effacement des compteurs d’énergie
Efface les compteurs d’énergie à zéro dans la surveillance de l’alimentation (avec la révision 3,0 du micrologiciel et les versions ultérieures) et recommence l’accumulation d’énergie.
Ce paramètre est désactivé lorsqu’il est hors ligne.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal