Paramètres de l’affichage connexion

Paramètre
Description
Intervalle entre paquets requis (Requested Packet Interval, RPI) (ms)
Spécifie le débit d’échange des données entre l’automate et le dispositif. Les valeurs valides sont comprises entre 500,0 ms (par défaut) et 9 999,9 ms. La valeur RPI ne peut pas être modifiée lorsque les valeurs minimale et maximale autorisées sont égales ou que l’automate est en mode Exécution.
Pour le premier dispositif sous un dispositif analogique HART, la valeur par défaut est de 500,0 ms. Dans le cas contraire, elle correspond à celle des autres dispositifs sous le même dispositif analogique HART.
Pour un dispositif collé qui est le premier sous un dispositif analogique HART, la valeur RPI copiée est conservée. Dans le cas contraire, la valeur correspond à celle des autres dispositifs sous le même dispositif analogique HART.
Les modifications du RPI sont automatiquement appliquées à tous les dispositifs sous le même dispositif analogique HART. Si des modifications de la valeur RPI d’un autre dispositif sont en attente à ce moment, un RPI est appliqué dans un autre dispositif HART :
  • Si les modifications sont annulées dans l’autre dispositif HART, la valeur RPI modifiée est appliquée sans préavis.
  • Si les modifications sont appliquées dans ce dispositif HART, une invite apparaît pour demander d’appliquer les modifications.
IMPORTANT :
  • Si vous changez la valeur RPI lorsque vous êtes en ligne, la connexion au dispositif s’interrompt puis se rétablit.
Connexion sur EtherNet/IP
Détermine s’il faut établir une connexion Unicast ou Multicast sur le réseau. La valeur par défaut est
Unicast
.
Le type de connexion dépend de la configuration de redondance de l’automate.
  • Si la redondance de l’automate est activée, seule la connexion Multicast est prise en charge. Si vous sélectionnez
    Unicast
    , un message d’avertissement s’affiche.
  • Si la redondance de l’automate est désactivée, seule la connexion Unicast est prise en charge. Si vous sélectionnez
    Multicast
    , un message d’avertissement s’affiche.
Pour les dispositifs HART, le type de connexion d’entrée ne peut pas être modifié lorsque vous êtes en ligne. Si vous modifiez ce champ en ligne, sélectionner
Appliquer
ouvre
Interruption de la connexion
.
IMPORTANT :
  • Si vous basculez entre les connexions Unicast et Multicast lorsque vous êtes en ligne, la connexion au dispositif s’interrompt puis se rétablit.
  • Si le chemin du dispositif traverse ControlNet, la connexion au dispositif ne s’ouvrira pas tant que RSNetWorx pour ControlNet n’aura pas replanifié le réseau.
  • Si vous passez à une connexion Multicast, la connexion au dispositif ne se rétablira pas si elle traverse plusieurs sous-réseaux Ethernet. Les connexions Multicast sont limitées à un seul sous-réseau.
Connexion sur ControlNet
Détermine s'il convient de planifier explicitement la connexion réseau sur les réseaux ControlNet.
  • Une connexion planifiée est établie avec le dispositif cible. Utilisez le logiciel RSNetWorx for ControlNet pour planifier le réseau afin d’activer les dispositifs configurés dans l’application. Reportez-vous au
    Manuel d’utilisation de la configuration du réseau ControlNet
    , publication
    CNET-UM001
    .
  • Une connexion non planifiée est établie avec le dispositif cible.
Astuce : Si la connexion passe de Non planifiée à Planifiée, planifiez la connexion à l’aide du logiciel RSNetWorx for ControlNet.
Bloquer le module
Bloque ou débloque les connexions au dispositif. Le blocage du dispositif entraîne la rupture de toutes les connexions au dispositif et la perte de données.
Lorsque le dispositif est bloqué en ligne, l’icône représentant ce dispositif dans l’organisateur de l’automate affiche l’icône Bloqué.
Sélectionnez pour arrêter la communication avec un dispositif.
  • Si vous bloquez le dispositif lorsque vous êtes en ligne et connecté au dispositif, les connexions à ce dernier s’interrompent. Les sorties du dispositif passent à l’état configuré du mode Programme (si les dispositifs respectifs sont compatibles).
  • Si vous bloquez le dispositif alors que vous êtes en ligne mais qu’aucune connexion au dispositif n’a été établie (par exemple en raison d’une condition d’erreur ou d’un défaut), le dispositif est bloqué. L’état du dispositif passe de Anormal à Bloqué.
  • Si vous débloquez un dispositif (en décochant sa case) alors que vous êtes en ligne, et qu’aucune condition de défaut ne se produit, des connexions s’établissent avec le dispositif qui est alors reconfiguré dynamiquement.
  • Débloquer un dispositif en ligne et qu’une condition de défaut se produit, aucune connexion n’est établie avec le dispositif.
Défaut majeur sur l’automate si la connexion échoue en mode Exécution
Détermine si l’automate passe à l’état de défaut majeur en cas d’échec de la connexion alors qu’il est en mode Exécution.
Défaut de connexion
Affiche le code de défaut renvoyé par l’automate (pour le dispositif configuré) et le texte détaillant le défaut de connexion qui s’est produit. Catégories d’erreurs fréquentes :
  • Erreur de requête de connexion
    . L’automate tente d’établir une connexion avec le dispositif et a reçu une erreur. La connexion n’est pas établie.
  • Erreur de requête de service
    . L’automate tente de demander un service au dispositif et a reçu une erreur. Le service n’a pas été exécuté avec succès.
  • Configuration du module non valide
    . La configuration du dispositif n’est pas valide.
  • Discordance de détrompage électronique
    . Le détrompage électronique est activé et certaines informations de détrompage diffèrent entre le logiciel et le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal