DANGER : Perte de connexion

Décocher
Activer le mode Superviseur
indique que ce dispositif n’est plus un superviseur de topologie en anneau de niveau de dispositif. Cela peut perturber (interrompre) les connexions à chaque dispositif sur l’anneau si ce dispositif est le seul superviseur sur l’anneau.
Avant de continuer, assurez-vous que l’interruption de toutes les connexions traversant l’anneau est acceptable.
Si une interruption de la connexion est acceptable à ce moment-là :
  • Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez
    Oui
    .
  • Sinon, sélectionnez
    Non
    pour annuler l’opération.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal