Boîte de dialogue de confirmation de saut
La connexion au dispositif est désactivée en raison d’une modification apportée à l’un des éléments suivants :
- Intervalle entre paquets requis (Requested Packet Interval, RPI)
- Détrompage électronique
- Révision mineure
- Définition du dispositif
- Configuration du dispositif
- Bloquer la connexion du dispositif
- Type d’entrée
- Déclencheur d’entrée
Appliquez la modification :
- SélectionnezOui. La connexion au dispositif est interrompue pour appliquer la modification. Si l’option Bloquer est sélectionnée, la connexion est bloquée.
- SélectionnezNonpour revenir à la session de modification précédente (toute modification du profil est en attente).
Fournir une réponse