Paramètres de l’affichage configuration des ports
Les paramètres disponibles dans l’affichage
Configuration des ports
dépendent du dispositif utilisé.Les options sont grisées lorsque le dispositif est un automate. En outre, les options sont grisées et n’ont aucune valeur lorsque le dispositif est :
- Hors ligne.
- En ligne et qu’une erreur de communication se produit.
- En ligne avec la caseActiverdécochée.
- En ligne et avec l'État de la liaisondéfini surInactif.
Paramètre | Description |
|---|---|
Port | Affiche le numéro de port. |
Activer | Détermine s’il faut activer le port. |
État de la liaison | Affiche l’état de la communication du port sur le réseau. |
Auto-négocier | Indique que le dispositif sélectionne automatiquement la meilleure méthode de communication. Si décoché, vous devez définir manuellement la vitesse et le duplex du port. |
Vitesse Sélectionné | Spécifie la vitesse du port configurée pour l’envoi et la réception de données. Les options disponibles dépendent du dispositif. Astuce : Vitesse sélectionnée n’est pas disponible si Auto-négocier est sélectionné. |
Vitesse Courant | Affiche la vitesse réelle à laquelle le port envoie et reçoit actuellement des données. |
Duplex Sélectionné | Spécifie le paramètre duplex du port configuré :
Astuce : Duplex sélectionné n’est pas disponible si Auto-négocier est sélectionné. |
Duplex Courant | Affiche la méthode duplex réelle que le port utilise actuellement pour envoyer et recevoir des données. |
Diagnostics de port | Ouvre la boîte de dialogue Diagnostics de port pour afficher les compteurs d’interface et de support du port. |
Activer la communication en champ proche | Décochez la case pour désactiver la communication en champ proche (Near Field Communication, NFC). Astuce : Ce paramètre apparaît grisé lorsque le dernier état NFC récupéré du dispositif est Désactivé. Pour activer la technologie NFC, rétablissez le dispositif à son état d’usine par défaut. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières informations du dispositif. |
Définir | Écrit les modifications en attente sur le dispositif. |
Réinitialiser le dispositif | Lance une opération de réinitialisation sur le dispositif pour ramener ce dernier à son état de mise sous tension en émulant le cycle d’alimentation, et appliquer les paramètres modifiés au port. |
Fournir une réponse