Configurer les paramètres des ports

Utilisez l’affichage
Configuration des ports
pour configurer les paramètres des ports pour les dispositifs non-automates.
Conditions préalables
  • Vous devez être en ligne et communiquer avec le dispositif.
  • Assurez-vous de choisir un moment où la connexion peut être interrompue.
    IMPORTANT:
    La configuration des paramètres de port nécessite l’écriture de données sur le dispositif, ce qui interrompt la connexion au dispositif et à tout autre dispositif connecté par son intermédiaire. Les connexions d’autres automates risquent d’être également interrompues. Vous ne devez pas interrompre la connexion sur un dispositif qui est actuellement utilisé pour le contrôle.
Pour configurer les paramètres des ports
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Configuration des ports
    .
  2. Dans l’affichage
    Configuration des ports
    , configurez les paramètres selon les besoins.
  3. Sélectionnez
    Définir
    pour enregistrer les modifications sur le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal