Affichage Réseau (Dispositifs Tap)

Utilisez l’affichage
Réseau
pour afficher les informations réseau du port :
  • Déterminez si le dispositif fonctionne en mode Linéaire/Étoile ou Topologie en anneau de niveau dispositif (Device-Level Ring, DLR).
  • Afficher l’état actuel du réseau.
  • Permettre au dispositif d’être un superviseur sur le réseau.
  • Sélectionnez
    Avancé
    pour configurer les propriétés réseau avancées.
  • Pour une topologie réseau (Device Level Ring, DLR), vous pouvez également :
    • Afficher l’adresse et la priorité du superviseur d’anneau actif.
    • Afficher l’état actuel du superviseur.
    • Afficher le nombre de défauts d’anneau et leur état et effacer le défaut rapide ou restaurer le défaut de cycle.
    • Remettre le nombre de défauts d’anneau à zéro.
    • Vérifier l’emplacement du défaut du dernier nœud.
  • Afficher l’utilisation de la mémoire tampon pour les ports.
Ces paramètres sont uniquement disponibles en ligne et lorsqu’il n’y a pas d’erreur de communication dans le profil de dispositif. Certains paramètres ne sont disponibles que lorsque le dispositif fonctionne dans un réseau DLR.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal