Affichage Réseau (Dispositifs de pontage)
Utilisez l’affichage
Réseau
pour afficher les informations du réseau. Les informations affichées varient si le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif compatible Topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR) ou Protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP).Si le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif compatible DLR, utilisez les paramètres suivants pour :
- Vérifier si le réseau fonctionne en mode Linéaire/Étoile ou Anneau.
- Afficher l’état actuel du réseau.
- Permettre au dispositif d’être un superviseur sur le réseau.
- Afficher l’adresse du superviseur d’anneau actif et sa priorité.
- Afficher des informations sur les défauts d’anneau, par exemple le nombre et l’état des défauts.
- Remettre le nombre de défauts d’anneau à zéro.
Si le profil de dispositif est en ligne avec un dispositif compatible PRP, utilisez les paramètres suivants pour :
- Surveiller la santé de chaque LAN sur le réseau PRP et ses dispositifs connectés.
- Réinitialiser le compteur de diagnostic.
Ces paramètres sont uniquement disponibles en ligne et lorsqu’il n’y a pas d’erreur de communication dans le profil de dispositif.
CONSEIL:
Pour les dispositifs automates qui ont une ou plusieurs paires de ports EtherNet configurables, par exemple
CompactLogix
5380, Réseau
est vide, sauf pour Rafraîchir
lorsque le paramètre de mode EtherNet/IP ne prend pas en charge le DLR.Fournir une réponse