Configurer les paramètres du protocole Internet

Utilisez l’affichage
Protocole Internet
pour configurer les paramètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP) pour les dispositifs non-automates. L’affichage
Protocole Internet
n’est disponible que pour les dispositifs dotés d’un port EtherNet intégré.
CONSEIL:
Les paramètres sont en lecture seule lorsque le dispositif est un automate. En outre, les paramètres sont grisés et n’ont aucune valeur lorsque le dispositif est :
  • Hors ligne.
  • en ligne et qu’une erreur de communication se produit.
  • configuré à l’aide des commutateurs sur le dispositif (pour les dispositifs qui prennent en charge la définition de l’adresse IP par des commutateurs)
Conditions préalables
  • Vous devez être en ligne et communiquer avec le dispositif.
  • Assurez-vous de choisir un moment où la connexion peut être interrompue.
    IMPORTANT:
    La configuration des paramètres IP nécessite l’écriture de données sur le dispositif, ce qui interrompt la connexion au dispositif et à tout autre dispositif connecté par son intermédiaire. Les connexions d’autres automates risquent d’être également interrompues. Vous ne devez pas interrompre la connexion sur un dispositif qui est actuellement utilisé pour le contrôle.
Pour configurer les paramètres IP
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Protocole Internet
    .
  2. Dans l’affichage
    Protocole Internet
    , pour
    Paramètres du protocole Internet (Internet Protocol, IP)
    , sélectionnez
    Configurer manuellement les paramètres IP
    .
    CONSEIL:
    Pour obtenir automatiquement les paramètres IP à partir d’un serveur sur le réseau à l’aide du protocole BOOTP ou DHCP, sélectionnez
    Obtenir automatiquement les paramètres IP en utilisant BOOTP
    ou
    Obtenir automatiquement les paramètres IP en utilisant DHCP
    .
  3. Pour
    Configuration des paramètres IP
    , spécifiez les paramètres suivants :
    • Adresse IP du dispositif physique
      Saisissez une adresse unique utilisée par le protocole IP pour acheminer les informations vers et depuis le dispositif.
      CONSEIL:
      Si un message s’affiche et indique que l’adresse IP du dispositif physique ne correspond pas à celle indiquée dans les propriétés du dispositif, sélectionnez
      Utiliser l’adresse IP des propriétés
      pour remplir l’
      Adresse IP du dispositif physique
      avec les données de l’affichage
      Présentation
      .
    • Saisissez l’extension du schéma d’adresse IP qui permet à un site d’utiliser un seul ID de réseau pour plusieurs réseaux physiques.
    • Saisissez l’adresse utilisée pour connecter des réseaux physiques individuels dans un système de réseaux.
  4. (facultatif) Spécifiez les autres paramètres pour la
    Configuration des paramètres IP
     :
  5. Sélectionnez
    Définir
    pour enregistrer les modifications sur le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal