Paramètres de la boîte de dialogue Définition du dispositif (adaptateur)
Paramètre | Description |
|---|---|
Type de dispositif | Affiche la référence catalogue et le type du dispositif. |
Modifier le type | Modifie le type et la révision du dispositif. Astuce : Ce paramètre n’est disponible que pour Studio 5000 Logix Designer comme logiciel hôte. |
Nom | Spécifie le nom du dispositif. Le nom doit être conforme à la norme IEC_61131. Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère. |
Description | Spécifie la description du dispositif. La description doit comporter 512 caractères maximum. Si la description dépasse la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères supplémentaires. |
Adresse EtherNet | Spécifie la configuration IP du dispositif. Les options possibles incluent :
|
Activer la traduction d’adresses réseau (Network Address Translation, NAT) | Active les communications de sécurité avec un dispositif adressé via NAT. |
Adresse réelle du dispositif | Spécifie l’adresse IP du dispositif sur le réseau privé du NAT. Il s’agit de la même adresse IP que celle trouvée dans l’affichage Protocole Internet .Ce paramètre est disponible lorsque la case Activer la traduction d’adresses réseau (Network Address Translation, NAT) est cochée. |
Emplacement | Spécifiez le numéro d’emplacement du dispositif. Selon la plate-forme, seuls les emplacements entre 1 et le nombre maximal de dispositifs d’E/S sont autorisés. Lorsque le dispositif est créé, son numéro d’emplacement est défini par défaut sur la première position disponible. Si l’automate est remplacé par un automate prenant en charge un nombre d’E/S moins important, la valeur d’emplacement actuelle peut ne plus être correcte. |
Révision | Spécifie les révisions majeure et mineure du dispositif. La plage autorisée pour la révision mineure est comprise entre 1 et 255. |
Détrompage électronique | Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs valides incluent :
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000, publication LOGIX-AT001. |
Connexion | Définit le type de connexion ou le format de communication. |
Mode Réseau | Spécifie le mode réseau comme Topologie en anneau de niveau dispositif (Device Level Ring, DLR) ou Protocole de redondance parallèle (Parallel Redundancy Protocol, PRP) . |
Taille du châssis | Définit la taille du châssis du rack contenant le dispositif de pont d’adaptateurs. Seules les tailles de châssis possibles sont affichées. La taille du châssis ne peut pas être définie sur une taille inférieure à celle du dernier dispositif du châssis. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le dispositif est un adaptateur dans la topologie. |
Fournir une réponse