Paramètres de l’affichage de sécurité
L’affichage
Sécurité
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Entrée de sécurité Intervalle entre paquets requis (Requested Packet Interval, RPI) | Entrez le RPI de la connexion d’entrée de sécurité. Pour appliquer des contraintes temporelles simples, définissez la Limite de temps de réaction de la connexion en ajustant uniquement le RPI. Pour appliquer des contraintes temporelles plus complexes, définissez la Limite de temps de réaction de la connexion à l’aide du bouton Avancé pour accéder aux paramètres nécessaires. |
Entrée de sécurité Limite de temps de réaction de la connexion | Affiche la fréquence maximale estimée des paquets de sécurité sur la connexion d’entrée de sécurité. Si le Temps de réaction max. de la connexion observé dépasse la Limite de temps de réaction de la connexion, un défaut de connexion se produit. |
Entrée de sécurité Retard max. observé sur le réseau - Délai | Affiche la valeur générée par l’automate pour les connexions d’entrée (et consommées) de sécurité. La valeur par défaut est 0. La valeur Retard max. observé sur le réseau est automatiquement mise à jour à une fréquence similaire à celle utilisée par la Durée de scrutation max. Cette valeur est vide lorsque vous travaillez hors ligne. La valeur est ?? lorsque l’état est Défaillant ou Connexion en cours. |
Entrée de sécurité Retard max. observé sur le réseau - Action | Réinitialise la valeur Temps de réaction max. de la connexion dans l’automate (pour les connexions d’entrée). Ce champ est grisé en mode Hors ligne ou lorsque vous êtes en ligne et que l’état n’est pas Exécution en cours. |
Sortie de sécurité Intervalle entre paquets requis (Requested Packet Interval, RPI) | Affiche le RPI de la connexion de sortie de sécurité. Le RPI est défini sur la Période de la tâche de sécurité. Si la Limite de temps de réaction de la connexion n’est pas acceptable, il faut ajuster la Période de la tâche de sécurité (via l’affichage Propriétés de la tâche de sécurité) ou ajuster la Limite de temps de réaction de la connexion avancée pour tenter d’obtenir la limite de temps nécessaire. |
Sortie de sécurité Limite de temps de réaction de la connexion | Affiche la fréquence maximale estimée des paquets de sécurité sur la connexion de sortie de sécurité. Si le Temps de réaction max. de la connexion observé dépasse la Limite de temps de réaction de la connexion, un défaut de connexion se produit. |
Sortie de sécurité Retard max. observé sur le réseau - Délai | Affiche la valeur générée par le dispositif de sortie pour les connexions de sortie de sécurité. La valeur par défaut est 0. La valeur Retard max. observé sur le réseau est automatiquement mise à jour à une fréquence similaire à celle utilisée par la Durée de scrutation max. Cette valeur est vide lorsque vous travaillez hors ligne. La valeur est ?? lorsque l’état est Défaillant ou Connexion en cours. |
Sortie de sécurité Retard max. observé sur le réseau - Action | Cliquez pour réinitialiser la valeur Temps de réaction max. de la connexion dans le dispositif de sortie (pour les connexions de sortie). Ce champ est grisé en mode Hors ligne ou lorsque vous êtes en ligne et que l’état n’est pas Exécution en cours. |
Avancé | Ouvre la boîte de dialogue Configuration de la limite de temps de réaction de la connexion avancée permettant de configurer la limite de temps de réaction de la connexion. |
Propriété de la configuration | Indique si l’automate actuel possède la configuration du dispositif actuel. La valeur est lue directement à partir du dispositif et n’est disponible qu’en ligne. Lorsque vous travaillez hors ligne, la case est grisée et aucune valeur n’apparaît. La valeur est mise à jour lorsque vous ouvrez la boîte de dialogue et lorsque vous passez au mode Exécution ou en sortez.
|
Actualiser la propriété | Récupère et affiche les dernières informations de propriété du dispositif. |
Réinitialiser la propriété | Ouvre la boîte de dialogue de confirmation de la réinitialisation de propriété. Si la réinitialisation de propriété est confirmée, le dispositif rétablit sa configuration initiale. Le dispositif n’a pas de propriétaire. Il devient la propriété de la première source de configuration réussie du dispositif. Si le dispositif a des connexions ou a été verrouillé à partir de RSNetWorx for DeviceNet, l’invite de réinitialisation est rejetée. Ce champ est activé en mode de sécurité pour prendre en charge l’option de remplacement du dispositif. Ce champ est grisé lorsque des modifications sont en attente dans les propriétés du dispositif ou lorsque vous travaillez hors ligne. |
Activer la signature de configuration | Cochez cette case pour activer les options de Signature de configuration. Si vous décochez la case, un avertissement s’affiche et les champs ID , Date et Heure sont grisés. |
ID | En fonction du dispositif de sécurité en cours de configuration, affiche ou spécifie le nombre non signé 32 bits en hexadécimal en fonction de l’ID associé au dispositif souhaité, tel qu’il apparaît dans un programme de configuration externe. Lorsque la case Activer la signature de configuration est cochée :
Ce champ est grisé en mode Exécution et Sécurité, et lorsque la case Activer la signature de configuration n’est pas cochée. |
Date | En fonction du dispositif de sécurité en cours de configuration, affiche ou spécifie la date associée au dispositif souhaité, telle qu’elle apparaît dans un programme de configuration externe. La date doit être au format mm/dd/yyyy ou dd/mm/yyyy , en fonction des paramètres de localisation.Lorsque la case Activer la signature de configuration est cochée :
Ce champ est grisé en mode Programme, Programme à distance et Exécution à distance et lorsque la case Activer la signature de configuration est cochée. |
Heure | En fonction du dispositif de sécurité en cours de configuration, affiche ou spécifie l’heure associée au dispositif souhaité, telle qu’elle apparaît dans un programme de configuration externe. Lorsque la case Activer la signature de configuration est cochée :
Ce champ est grisé en mode Programme, Programme à distance et Exécution à distance et lorsque la case Activer la signature de configuration est cochée. |
Copier | Copie les valeurs ID, Date et Heure de la Signature de configuration. |
Coller | Colle les valeurs ID, Date et Heure copiées de la Signature de configuration. |
Fournir une réponse