Paramètres de la boîte de dialogue Réinitialiser le mot de passe

La boîte de dialogue
Réinitialiser le mot de passe
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Mot de passe
Le champ de mot de passe présente les caractéristiques suivantes.
  • Pas de longueur minimale de mot de passe
  • 40 caractères de longueur maximale de mot de passe
  • N’est pas sensible à la casse
Les valeurs valides incluent les éléments suivants :
  • Majuscule de A à Z
  • Minuscule de a à z
  • Chiffres de 0 à 9
  • Symboles ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : ; ? , . /
Réinitialiser le module
Remet le dispositif à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension.
Réinitialiser un dispositif ferme toutes les connexions vers ou via le dispositif, ce qui peut entraîner une perte de contrôle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal