Paramètres de la boîte de dialogue Configuration de la limite de temps de réaction de la connexion avancée
La boîte de dialogue
Configuration de la limite de temps de réaction de la connexion avancée
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Intervalle entre paquets requis (Requested Packet Interval, RPI) | Saisissez l’intervalle entre paquets requis. Il s’agit de la fréquence (en ms) de mise à jour des données sur une connexion. Par exemple, un dispositif d’entrée produit des données au RPI que vous affectez. Pour modifier le RPI, le dispositif doit être hors ligne ou en ligne en mode Programme. Vous pouvez modifier cette valeur dans l’affichage Sécurité . |
Multiplicateur de délai d’expiration | Saisissez le nombre de RPI qu’un paquet doit attendre avant de déclarer son expiration. Cela correspond au nombre de messages qui peuvent être perdus avant de déclarer une erreur de connexion. Une valeur de 1 indique qu’aucun message n’est perdu, car il doit y avoir un paquet pour chaque intervalle RPI. Une valeur de 2 indique qu’un message est susceptible d’être perdu. En d’autres termes, tant qu’un paquet est détecté tous les deux intervalles RPI, il n’y a pas d’expiration. |
Multiplicateur de retard réseau | Permet de réduire la limite de temps de réaction de la connexion lorsque la durée de transmission d’un message est nettement inférieure à la valeur RPI. Cette valeur est affichée sous la forme d’un pourcentage. La plage valide est comprise entre 10 et 600. La valeur par défaut est 200. |
Limite de temps de réaction de la connexion | Affiche la fréquence estimée des paquets de sécurité sur la connexion associée. Si jamais le Temps de réaction max. de la connexion dépasse la Limite de temps de réaction, un défaut de connexion se produit. Cette valeur est calculée et arrondie aux 128 microsecondes les plus proches. Pour les connexions d’entrée, Limite de temps de réaction de la connexion = RPI d’entrée x (Multiplicateur de délai d’expiration + Multiplicateur de retard réseau). Pour les connexions de sortie, la Limite de temps de réaction de la connexion = Période de la tâche de sécurité x (Multiplicateur de délai d’expiration + Multiplicateur de retard réseau - 1). |
Fournir une réponse