Diagnostiquer un problème survenu sur un canal spécifique
Utilisez
Diagnostics canal0x
pour diagnostiquer un problème et afficher les informations de diagnostic pour un canal spécifique. L’option Diagnostics est désactivée dans les cas suivants :- Vous travaillez hors ligne.
- Il existe une discordance d’identité.
Pour diagnostiquer un problème survenu sur un canal spécifique
- Dans l’onglet du dispositif, développezCanaux, puis sélectionnez un canal spécifique.
- Dans l’affichageCanal0x, sélectionnezDiagnostics.
- Consultez les informations de diagnostic dansDiagnostics canal0x.
Fournir une réponse