Diagnostiquer un problème survenu sur un point
Utilisez
Diagnostics pointxx
pour afficher les informations de diagnostic d’un point spécifique. L’option Diagnostics est désactivée dans les cas suivants :- Vous travaillez hors ligne.
- Il existe une discordance d’identité.
Pour diagnostiquer un problème survenu sur un point
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezPoints.
- Dans l’affichagePoints, dans la colonneDiagnosticsdu point, sélectionnez
. - Consultez les diagnostics du point dansDiagnostics pointxx.
Fournir une réponse