Diagnostiquer un problème survenu sur un dispositif
Utilisez
Diagnostics du dispositif
pour diagnostiquer un problème. L’option Diagnostics est désactivée dans les cas suivants :- Vous travaillez hors ligne.
- Il existe une discordance d’identité.
Pour diagnostiquer un problème survenu sur un dispositif
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezInformations du dispositif.
- Dans l’affichageInformations du dispositif, sélectionnezDiagnostics.
- Consultez les diagnostics du dispositif dansDiagnostics du dispositif.
Fournir une réponse