Paramètres de l’affichage Limites

L’affichage
Limites
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Blocage haut
Valeur maximale pouvant être prise par la sortie dans le procédé, avec une plage allant de -1.0E11 à 1.0E11. La valeur par défaut est 100. Cette valeur doit être supérieure à la valeur de
Blocage bas
. Si une sortie supérieure à la limite haute est demandée, l’alarme HLimit est définie et le signal de sortie reste au niveau de la limite haute configurée.
Blocage bas
Valeur minimale pouvant être prise par la sortie dans le procédé, avec une plage allant de -1.0E11 à 1.0E11. La valeur par défaut est 0. Cette valeur doit être inférieure à la valeur de
Blocage haut
. Si une sortie en dessous de la limite basse est demandée, l’alarme LLimit est définie et le signal de sortie reste au niveau de la limite basse configurée.
Désactiver toutes les alarmes
Désactive toutes les alarmes lorsqu’elles ne doivent pas être utilisées.
Verrouiller alarmes de blocage
Permet de maintenir verrouillé le verrouillage de l’alarme de blocage. Cette option est utile si la cause de l’alarme doit être confirmée par un opérateur.
Rampe en mode Exécution
Active une sortie en rampe en mode Exécution. Limite les changements de sortie au taux de rampe maximal en mode Exécution.
Rampe vers le mode Programme
Active la sortie en rampe lors des transitions vers le mode Programme. Limite les changements de sortie au taux de rampe maximal lors des transitions vers la valeur programme.
Ramper vers le mode défaut et l’état de défaut final
Active la sortie en rampe lors des transitions vers le mode Défaut ou l’état de défaut final. Limite les changements de sortie au taux de rampe maximal lors des transitions vers la valeur de défaut ou l’état final de défaut.
Taux de rampe
Valeur du taux de rampe, qui définit le taux maximal de transition autorisé pour la sortie, en unités d’ingénierie/seconde.
Verrouiller l’alarme de vitesse
Permet de maintenir verrouillé le verrouillage de l’alarme de vitesse. Cette option est utile si la cause de l’alarme doit être confirmée par un opérateur.
Activer la détection d’absence de charge
Active la détection de déconnexion d’une charge.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal