Filtre de réjection

Le filtre de réjection est une fonctionnalité native du convertisseur analogique/numérique (Analog-to-Digital Converter, ADC) qui atténue le bruit à une fréquence spécifiée. La fréquence spécifiée peut se trouver sur une ligne ou être définie sur une autre valeur. Le filtre de réjection réduit l’amplitude du signal tout en assurant une distorsion minimale de celui-ci.
Choisissez un filtre de réjection en fonction des fréquences sonores présentes dans l’environnement de fonctionnement du dispositif et des exigences d’échantillonnage requises pour le contrôle. Par exemple, si la configuration du filtre de réjection est de 60 Hz, le bruit de ligne c.a. de 60 Hz et ses harmoniques sont atténués.
Pour plus de détails, consultez le
Manuel d’utilisation des modules d’E/S analogiques Série 5000
, numéro de publication
5069-UM005
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal