Paramètres de l’assistant de calibrage
L’
Assistant de calibrage
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Canal | Indique le numéro du canal auquel s’applique cette configuration. |
Calibrer | Identifie les canaux pour le calibrage. Cochez la case correspondant au canal que vous voulez calibrer. |
Plage de calibrage | Indique la valeur actuellement configurée pour le canal.
|
Gain de calibrage | Indique les valeurs de gain de calibrage telles que le dispositif les rapporte. |
Décalage de calibrage | Indique les valeurs signées telles que le dispositif les rapporte. |
État du calibrage | Indique l’état du calibrage par canal lorsque le calibrage se produit. |
Référence basse | Indique la valeur du signal de référence basse pour le canal. |
Référence haute | Indique la valeur de la source de référence haute en fonction de la configuration du canal. |
Référence enregistrée | Indique les valeurs de sortie mesurées. Pour connaître la précision du multimètre, consultez le Manuel d’utilisation. |
État | Indique la valeur lue pendant le calibrage pour les canaux activés.
Si État affiche Erreur , effectuez les actions correspondantes selon les besoins :
|
Fournir une réponse